Other Parts Discussed in Thread: CC2640
我们有一个要求、即 TI bt 芯片 CC2640需要通过主机 CPU 进行控制、而 TI bt 芯片 CC2640需要 根据需要同时充当外设和中央设备。 在尝试过程中、我们发现在 CC2640上运行"主机测试示例应用程序"并开发将使用诸如"btool"之类的 HCI 命令的应用代码是实现此目标的最佳方式。 虽然我们知道"btool"不是一个开源工具。 因此、我们想知道在哪里 有 HCI/GAP/GaAT 源代码可用、以便我们可以 像 btool 一样利用这些源代码来编写从主机 CPU 控制 CC2640的应用。
此致、
苏曼特·N