Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2642R, CC2651R3, CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2642R、CC2340R5、 CC2651R3和 CC2564C
我的应用需要低功耗音频。 我可以从何处获取 LC3编解码器? TI 会不会再提供一个?
谢谢、Doug
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Doug:
谢谢您告诉我。
如果可以、使用 LC3编解码器和低功耗音频发送蜂鸣音的效果可能有点太大。 我的意思是、毫无疑问、通过这种方法、您将能够传输想要的音频、但从我的角度来看、所需的处理能力和复杂性似乎并不值得。 这可能会对系统 BOM 成本产生不利影响。
不妨考虑 使用低功耗蓝牙 GATT 上的音频-如使用 CC2642R 器件的 SimpleLink 音频插件中所示? 然后、您可以选择其他编解码器(Opus、ADPCM、mSBC)并实现相同的效果。
根据您的存储器大小和外设要求、您可以考虑向下移动到 CC2651R3或 CC2340R5器件。 这两个选项(尤其是第二个选项)将允许更优化的系统成本。
我希望这将有所帮助、
此致、
尊敬的 Doug:
我想问一下、您是否希望坐席代表在这里使用个人耳塞/耳机? 如果需要、您可以提出一个好问题、并且可能实际上不得不看到经典蓝牙(ER/EDR)音频、例如 CC2564C。
如果您可以控制耳塞(例如、如果您为其提供产品)连接、则可以考虑前面提到的通过 GATT 传输音频。
一般而言、对于此用例、我建议不要使用低功耗音频。 目前很少有耳塞和耳机支持它(因此、您的用户会很沮丧)。 而且、如果您提供耳塞、那么所增加的复杂性和成本并不是真正合理的恕我直言。
要回答您的问题:
其它编解码器是否可以与现成的耳机/耳塞一起使用?
要与现有耳机/耳塞连接、您应查看蓝牙经典(CC2564C)。 由于我不是该器件的专家、请您打开一个单独的主题来讨论该器件。
我无法确定任何通用耳机/耳塞是否支持 Opus、ADPCM 或 mSBC。 我发现所有器件都必须支持 SBC、且 SBC 能够正常工作。 mSBC 是否与 SBC 兼容? 如果不是、从何处可以获得可与 TI 产品配合使用的 SBC 编解码器?
在本次讨论中、编解码器选择当然很重要、但我想知道我们是否跳过了一步。
对我来说、您应该首先选择要使用的技术。 您的"蓝牙"选项包括经典蓝牙、低功耗蓝牙(我称之为 GATT 上的音频)和低功耗音频。 也可以使用其他技术(尤其是"propRF")、并且可能具有更高的灵活性。
选择该技术后、您可以开始查看编解码器:
- SBC 用于经典蓝牙=>为此、请联系支持 CC2564C 的同事我非常确信他们会提供合适的音频编解码器
-对于低功耗音频、必须提供 LC3
-对于 GATT 上的音频,你可以使用你想要的编解码器。 但是、连接的两端应同意使用相同的编解码器。
mSBC 和 SBC 可能兼容(具体取决于您选择的具体配置)。 但是、如前所述、问题是 CC2642R 仅支持低功耗蓝牙。。。 因此、如果您的耳塞需要一些蓝牙经典解决方案、您将无法建立链路。
我希望这将有所帮助、
此致、