This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:通过蓝牙版本5及更高版本连接、发送的数据不能超过124字节。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1277404/cc2640r2f-connected-with-bluetooth-version-5-and-beyond-cannot-send-more-than-124-bytes

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我想知道为什么蓝牙 cc2640r2f 与器件 BLE 4.2版器件进行连接可以向 cc2640r2f 发送超过124字节的数据。

但是、如果连接器件、BLE 5.0版器件向 cc2640r2f 发送的数据不能 超过124字节。

我已经配置了 define BLE_V42_FETS 的最大 PDU 大小、但这是否仅适用于 BLE V42的 CONFIG?

和 CONFIG 最大数据长度

是否可以推荐有关设置大小传输 数据的其他配置?

我使用软件项目 Simple serial socket 服务器

版权所有(c) 2020、德州仪器(TI)公司

SDK:3.30.00.20

Code Composer Studio 版本:10.1.1.00004

这是 HitHub 的链接   TI SimpleLink CC2640R2 SDK 3.30.00.20  

https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/simplelink_cc2640r2_sdk-3.30

这是 LAUNCHXL-CC2640R2 LaunchPad 电路板链接

https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC2640R2

谢谢!

Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    要在 BLE5中使用超过27字节、必须启用和配置数据长度扩展特性。 我强烈建议阅读 用户指南的 LE 数据长度扩展(DLE)部分 、因为其中介绍了如何启用、配置该功能及其工作原理。 它还具有非常有用的可用作参考的代码片段。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jan

    设置 HCI_LE 以支持蓝牙4.2、并设置 HCI_EXT 以支持蓝牙5.0。 我明白吗?

    现在、我尝试按照用户指南执行解决方案、它不起作用。

    此致、

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    我懂了。 感谢您的澄清。 是的、正确。  连接 CC2640R2的两侧是否都有? 如果是、那么 simple_serial_socket_client 是否在中央设备上运行?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、仅 CC2640R2F 侧面连接出现问题。

    连接 BLE5.0出现问题、但如果 BLE4.2 通常可以传输。

    此致、

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道当 CC2640R2F 连接器件 BLE 版本5.0时 CC2640R2F 没有接收到超过124字节的数据

    此致、

    Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    我懂了。 您是否具有蓝牙数据包监听器的访问权限? 如果是这样、我认为可以通过监听器记录器器件之间的流式传输、从而了解无线传输中实际发生的情况以及用于连接的设置。

    此致、

    1月