This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253607/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

我在设计中使用的是 CC2340R5。 2个 IC 将在不同的板中使用(1.作为发送器;2. 作为接收器)。 我们需要在其中具有定位功能(AOA、AOD)。

我在一篇文章中读到、要启用 AOA、需要2根具有相位角放置功能的天线。 我们是否需要为每块板放置2根天线(2根用于发送器、2根用于接收器)或其他设备? 请清除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    对于 AOA 或 AOD、您需要在接收器处配备两根天线、但在传输站点仅配备一根天线。

    如需更多信息、可以查看以下内容:  https://www.bluetooth.com/blog/new-aoa-aod-bluetooth-capabilities/

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 AOA 和 AOD 有点困惑、假设我的车辆在停车位、因为那里有 BLE 信标。 我需要使用车载台/FOB 钥匙(车载台与 FOB 钥匙配对)检查我的车辆位置。 根据我的理解、当接收器(车辆)位置固定并且我的手机/FOB 正在移动物体时、这被称为 AOA、并且将2个天线放置在车辆信标处、因此它将作为移动 GPS 工作、在这里我可以看到我的目的地、并且我将移动到它。 请确认。

    当我的车辆移动且我的手机/钥匙处于固定位置时、天线阵列将放置在移动/FOB 钥匙侧、称为 AOD 功能、请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    1.) 手机通常不支持 AOA

    2.) 执行 AOA 的器件通常需要计算能力。 因此、在遥控钥匙中执行此操作是相当不寻常的。

    在汽车中、AoA 通常用于检测您到达汽车的方向。

    如果您在两个器件上都有足够的计算能力、并且迫切需要同时执行这两个操作、则这可能是可行的。 但是、我们在这里看到的并不是一个常规的应用。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以手机不支持 AOA,我们没有太多的电源在 FOB 密钥. 如果我们必须在停车亭中找到车辆位置、那么我们可以如何继续。 请简述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Paul 所提到的、您需要具有计算能力来作为定位器。 进行计算需要使用器件。 如果您不打算添加设备来执行此操作、则很遗憾、没有办法执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索过程中将计算多少功率(位置作为定位器)以及通过手机(移动设备)查看该位置的过程是什么。 车载/遥控钥匙用作定位器、车辆用作接收器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在解释我的疑问时、

    假设网关和移动手持终端用作发送器和资产(作为接收器)。 网关与移动手持终端配对、用于向资产发出命令并从资产获取反馈、如传感器数据/信息、位置等。

     

    1. 要查看移动手持终端中的资产位置和距离/RSSI,哪个功能需要启用 AOA 或 AOD?
    2. 要启用 AOA 功能,需要将天线阵列放置在资产/接收器端或网关/发送器端?
    3. 我们在网关端存在尺寸和功率计算限制,那么最佳解决方案是什么?
    4. 功率计算以查看位置?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.) 您可以同时使用!!! 我建议您在车辆中使用多根天线。 因此、它称为 AOA。 但使用它将有不同的权衡。 您将需要在接收设备上具有计算能力。 我们还不在 CC2340上支持 RTLS!!

    2.)  两种情况下的天线都必须仅安装在一个设备上。 在一个案例中、具有多个天线的设备将进行传输、而在另一个案例中、它们将接收。 接收器件将始终需要计算能力。

    3.) 请参阅2.

    4.) 我们对 CC2340在这方面没有经验。 为了获得这方面的经验、我建议您选择我们支持 RTLS 的 Launchpad 之一、例如 CC2x2R1Launchxl、并使用我们的示例尝试您的应用。  我认为这将帮助您熟悉您计划运行的应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的澄清。

    RTLS/IPS 是否由软件启用?

    请清除您的最后一次按摩"我们还不支持 RTLS 在 CC2340 !!!"。 RTLS/IPS 是否由软件启用?

    通过 AOA/AOD 和 RSSI、我们可以确定信号方向和距离。 因此、我们可以估算位置和导航、如果车辆正在移动、我就可以在我的移动设备/网关上评估位置更新。 请清除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    我们没有为 CC2340 YE 发布任何 RTLS/IPS 软件。  

    此致、  

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将使用 CC2340R 作为 MCU、并使用 TCAN4450 (TI) IC 进行 CAN 通信。 在 CAN 数据表中、显示了 CAN 时钟的时钟输出引脚。  

    1.如何使用内部48MHz 的晶体振荡器作为 CAN 时钟?

    2.我们可以使用任何 GPIO 来提供时钟输出(20MHz/40MHz)

    3、其它的可能性是什么?  

    谢谢

    M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munseh:  

    由于这与前一个问题没有任何关系、

    您能否打开一个新主题、以便我们将其分配给我们的 CAN 和硬件专家。  

    此致、
    亚历克斯