This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:以3V (或更低)的电压而非3.3V 的电压为 LaunchPad 供电

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1256686/lp-em-cc2340r5-powering-the-launchpad-at-3v-or-lower-rather-than-3-3v

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ETENERGYTRACE

我正在我的 Launchpad 上运行一些 CC2340基准测试、并想对 VDDS 使用1.8-3.0范围内的电压...  如果我错了,纠正我,但 VDDS 似乎不是显明根据原理图...  我可以简单地将外部电压源连接到3V3引脚吗????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    XDS110 (LP-XDS110ET 或单独的 LaunchPad) 通过 SimpleLink 器件的 3.3V LDO 为 SimpleLink 器件供电。 通过断开 TGT VDD 跳线从 XDS 移动到 EXT 位置、 并将1.8V 至 3.6V 之间的电源连接到 标有3V3的任何引脚、可以让器件在不同的电源电压下运行。  使用外部电源时、EnergyTrace 测量无效。

    此致、
    瑞安