This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用 GPIO (SDK 版本8.10.00.55)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1381308/cc2340r5-how-to-use-gpios-sdk-version-8-10-00-55

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我指的是示例项目  gpiointerrupt_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang。

但是、我看到、我无法使用器件的其他 GPIO /引脚。 (它们被锁定)

我可以使用 LP 板上提供的两个按钮、但我想知道什么时候我们有实际的电路板、以及如何使用其他 GPIO。

此致。

Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasikraj:

    SysConfig 使用 LaunchPad 配置引脚、由于两个 GPIO 都设置为硬件按钮(与仅"无"不同)、因此 GPIO 选择受限。  

    对于定制电路板、您将需要创建"定制电路板"以允许您更改引脚、例如:

    (变为"使用定制板"后、可以为按钮 GPIO 选择更多引脚)

    谢谢!
    Alex F