This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:OAD 干扰其他 BLE 操作和另一项任务

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1388775/cc2651r3sipa-oad-interfering-with-other-ble-operations-and-another-task

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

您好!

我们的电路板有2个 MCU:一个 CC2651R3SIPA 和另一个 C2000芯片。 我们有一个协议、可以通过 BLE 更新两个芯片、并且这些芯片能够正常运行:

1.上传并启用 C2000芯片图像

2.上传并启用 CC2651R3SIPA 映像

但如果连接中断、在步骤(1)之后、C2000芯片将具有与 CC2651R3SIPA 不同的版本。 为避免这种情况、我们将上传两个图像:

1.上传 C2000映像

2.上传 BLE OAD 映像

3.启用 C2000图像

4.启用 BLE OAD 映像

问题是在 CC2651R3SIPA 上的 OAD 过程中、一旦我们开始该过程、就开始出现奇数行为。 其他 BLE 配置文件服务停止响应、另一个任务会显著减慢等 有任何线索表明为什么会发生这种情况? 是否可以将 OAD 映像上传到 CC2651R3SIPA、然后等待启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的咨询。  

    请帮助我回答以下问题、以便进一步帮助您:  

    1.您能描述您在无线接收图像时所遵循的步骤吗?  

    2.能否确认是否已将两个映像(用于 CC2651R3SIPA 和 C2000)存储在外部闪存上?  

    3.您为 CC2651R3SIPA 使用哪个 SDK 版本?  

    此致

    Ivan