This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:代码中的 PEM 关键问题

Guru**** 2591030 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1406643/cc2340r5-pem-key-problem-in-code

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我已经使用这两个资源在我的 basic_ble_oad_onchip 应用程序(即 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/4.30.00.54/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/oad-secure/oad-types.html#:~:text=There%20are%20two%20methods%20of,installed%20and%20executed%20on%2Dchip和 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/7.20.01.10/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/oad-mcuboot/imgtool.html )中有一个安全功能。 根据这些资源、我更改了 ti sdk(C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02\source\third_party\mcuboot)中的 PEM 密钥。 但是在使用 PEM 密钥生成器更改 TI SDK 中的 PEM 密钥(https://8gwifi.org/sshfunctions.jsp).The应用代码已停止在我的移动应用中广播)后。 但是、如果我尝试在 CCS 中调试它广播的应用程序代码。 为什么会发生这种情况?

此外、您可以为 basic_ble_oad_onchip 应用程序建议任何安全功能、以便通过 TI SimpleLink 移动应用程序在执行 OAD 的同时对其进行保护。

等待一个富有成果的反应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一下如何刷写应用吗? 是否在 Uniflash 中刷写 MCUboot 映像与应用程序映像?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(一月)好

    我要在我的微控制器中刷写的这些文件包括从位置(C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\hexfiles)进行的 MCU 引导  

    以及工程发布文件夹中的基本 persistent 和 OAD 片上 bin 文件。

    等待一个富有成果的反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 您能解释一下调试项目的含义吗? 您是否是指在您刷写器件之后、如果您重置并连接到正在运行的目标、那么广播就会启动? 或者您的意思是在 CCS 中点击 debug (闪烁、复位和连接)会导致器件广播?

    此致、

    1月