This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:允许在 CCFG 中擦除芯片

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1410549/cc2340r5-allow-chip-erase-in-ccfg

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的团队:

我错误配置了 CCFG、错误地认为无法再次刷写程序、并取消选中了"器件权限设置"中的"允许芯片擦除"。  

如何设置回正常权限?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    感谢您的咨询。 通常、我们建议在稍后更接近生产的步骤中修改 CCFG 设置、并且通常建议至少保留擦除芯片的选项。 禁用"允许芯片擦除"很可能会锁定器件。 我会仔细检查团队和硬件团队。 您是否启用了引导加载程序?

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦, 我做了一个很大的错误配置! 感谢您的支持!

    您是否启用了引导加载程序?

    当然、我不会修改引导程序选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、

    我将与 TRM 分享一些其他信息。 您可以看到、刷写器件需要芯片擦除。

    我仍在检查是否有其他方法。

    BR、

    David。