This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:使用 Intel i210 SDP 引脚实现 PTP 时钟时、无法清除 LOPL-DPLL。 此时时钟频率是否有效?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1522422/lmk05318b-when-implementing-ptp-clock-with-intel-i210-sdp-pin-lopl-dpll-cannot-be-cleared-is-the-clock-frequency-valid-at-this-time

器件型号:LMK05318B

工具/软件:

我目前正在尝试使用 Intel i210 同步 Aes67 音频设备的 PTP 时钟输出。 然后由 LMK05318B 对 i210 的基准时钟输出进行滤波/倍频、以便将 I2S 时钟输出到下游器件。

i210 由 x86 Linux PC 控制、并通过 Linux 的 PTP4L 同步外部时钟。 testPTP 程序控制 i210 的 SDP 引脚、以输出 2KHz 方波信号作为 LMK05318B 的基准时钟。 LMK05318B 的 XO 晶体振荡器是 12.288M TCXO

用于测试的 PCB 由我自己绘制、当前用于测试的寄存器配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    我相信您的消息已经被切断、因为我看不到.tcs 或 hex 寄存器文件。

    您还可以重新陈述您的问题吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    是否也可以共享用于导出十六进制文件的.tcs 文件?

    此外、请确保您使用最新的 TICS Pro (v1.7.9.0) 来生成该文件。

    LOPL 参数用于状态标志。 如果您加宽阈值、则允许 LOPL 标志清除、从而增加 VCO 输出相位误差的 REF 输入。 如果您拧紧阈值、则 LOPL 标志将需要更长的时间来清除、因为 DPLL 需要更多的时间来更新并减少 REF 到 VCO 的相位误差。

    我将查看您的文件、并在下周初回复调查结果。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接、

    我查看了您的文件、可以将 DPLL 设为相位和频锁 (LOPL = 0、LOFL = 0)。

    使用 ptp4l 时、如果您说 LOPL = 1、这是否意味着您正在使用 DPLL DCO 功能?

    请使用 LMK05318B 详细说明 ptp4l 用例:

    • PTP/DCO 更新速率是多少?
    • 频率调整了多少(以 ppm 为单位)? PTP4l 的最高调整值是多少?
    • 您的 DPLL LBW 设置是什么? 如果可能、请共享.tcs 文件、以便我轻松识别此信息。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Link 和 Jennifer:

    我知道 LMK 由 210 的频率输出持续更新。

    我对 PTP 锁定会更有疑问。
    假设 i210 电路基于 Intel I210-T1 电路板等参考设计。
    使用上游 igb 驱动程序、可以使用 ppps 用户空间工具来使用 SDP 引脚接头上的任意频率功能。
    #perpps -d /dev/ptp0 -P 1500000

    但 i210 PLL 在 PTP 主器件之后表现如何呢?
    将 i210 直接连接到 gm 或 BC、可实现约 10100ns 至 100ns 的 ptp4l 抖动。




    完整的不同方法是使用 LMK 的定制 i210 板、该板直接为 i210 提供 25MHz 时钟。
    使用具有新 DCO 功能的修改 igb 驱动程序时、最好更好。
    “igb_ptp.c 函数 igb_ptp_adjfine_82580 ()“


    链接、在没有 ptp4l 运行的情况下、您的设置中是否存在 LMK 相锁?
    PTP 在后引入的抖动。

    此致、
    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高链接、

    为了添加到 Octo 的注释中、如果您能提供设置的方框图、这会很有帮助、类似于我在 PTP 中看到的那样:

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    抱歉、我错过了上述观察结果:“当 ptp4l 尚未运行时、可以观察到 LOPL-DPLL 处于清除状态达相当长的时间。“
    但是、如果没有 PTP 后续引入的抖动、则相锁必须在最初的位置保持坚如磐石。

    LMK 配置中的抖动容差与 i210 的抖动发射间的关系(处于以下状态)。
    请记住、SDP 引脚上的 i210 频率输出具有相位步长、并且实际上并不受 VCO 控制。

    e2e.ti.com/.../i210-ptp-locked-freqout.MOV
    视频:i210 在 SDP 引脚 1 上输出 10MHz 并处于 PTP 跟随状态的真实案例。
    (我使用 i210 + LMK05318B 抖动清除器参与了一个类似的项目。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不运行 PTP4L 的情况下可以锁定、但可能会偶尔丢失锁定(在短暂标记后清除 LOPL_SPLL)。

    我的一款器件在 PTP 时钟输出中有明显的抖动、您可以看到 RMS 值经常变化。

    我将尝试更新 ptp4l 的启动配置项并检查锁定情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PTPv2 下、rms 值波动的固有抖动通常在 10100ns 至 100ns 左右。 可能会略低一些。
    具有 1000BASE-T 链接功能、i210 具有 125MHz 的内核时钟(125Mbaud 5 级编码 PAM 信令)
    因此需要 8ns 时间戳和触发步骤。 调整(i210 TIMINCA 寄存器)以 2-32nS 的分辨率完成、但这是通过计算/插值实现的、也称为脉冲跳跃。

    我希望与大家分享我的测试、以便获得实际数字。
    在 SDP 引脚上运行 PTP 规范的 i210 PPS 输出作为 LMK05318B 的 1Hz 基准的情况下运行测试。
    这些数字来自广播制作环境中今天的 testrun。
    Telestream SPG8000 GM(GPS 锁定)-> Arista 交换机 BC -> NETGEAR AV 交换机 BC -> i210 PPS -> LMK05318B

    #ptp4l -f /etc/linuxptp.cfg -l 6 -m
    ptp4l[560.164]:选择/dev/ptp0 作为 PTP 时钟
    ptp4l[560.166]:端口 1:正在初始化侦听 init_complete
    ptp4l[560.166]:端口 0:正在初始化侦听 init_complete
    ptp4l[560.276]:端口 1:新的外来主机 28993a.FFFF.7697d7-310
    ptp4l[560.7776]:选择的最佳主时钟 080011.FFFE.233914
    ptp4l[560.77]:将 UTC 偏移更新为 37
    ptp4l[560.777]:端口 1:侦听 RS_Slave 上未校准的操作
    ptp4l[561.161]:端口 1:未校准到 MASTER_CLOCK_SELECTED 上的从器件
    ptp4l[561.913]:RMS 159 最大 196 频率  +128 +/- 102 延迟 1961 +/- 10
    ptp4l[562.912]:RMS  53 最大  82 频率  +114  +/- 39 延迟 1972 +/-  5
    ptp4l[563.912]:RMS  46 最大  82 频率   +59  +/- 63 延迟 1967 +/-  7
    ptp4l[564.921]:RMS  44 最大  85 频率   +32  +/- 58 延迟 1975 +/-  4
    ptp4l[565.922]:RMS  47 最大  87 频率   +70  +/- 62 延迟 1971 +/-  3
    ptp4l[566.923]:RMS  46 最大 106 频率   +23  +/- 58 延迟 1979 +/-  2
    ptp4l[567.924]:RMS  43 最大值  71 频率   +56  +/- 57 延迟 1965 +/-  4
    ptp4l[568.927]:RMS  48 最大  96 频率  +119  +/- 37 延迟 1958 +/-  3
    ptp4l[569.926]:RMS  44 最大  65 频率   +17  +/- 38 延迟 1967 +/-  5
    ptp4l[570.931]:RMS  35 最大  65 频率   +48  +/- 48 延迟 1970 +/-  2
    ptp4l[571.931]:RMS  52 最大 121 频率   +54  +/- 72 延迟 1967 +/-  4
    ptp4l[572.932]:RMS  44 最大  68 频率   +59  +/- 60 延迟 1968 +/-  6
    ptp4l[573.937]:RMS  37 最大  值 61 频率   +27  +/- 45 延迟 1967 +/-  3
    ptp4l[574.937]:RMS  61 最大 151 频率   +52  +/- 85 延迟 1956 +/-  9
    ptp4l[575.944]:RMS  34 最大  54 频率   +81  +/- 42 延迟 1963 +/- 13
    ptp4l[576.941]:RMS  32 最大  70 频率   +44  +/- 41 延迟 1972 +/- 11
    ptp4l[577.943]:RMS  38 最大  82 频率   +24  +/- 48 延迟 1969 +/-  4
    ptp4l[578.945]:RMS  36 最大  88 频率   +55 +/- 48 延迟 1968 +/-  5

    Jun 12 13:55:46 buildroot kernel:[ 522.659066] igb 0000:0A:00.0 eth0: igb: eth0 NIC Link is up 1000 Mbps Full Duplex
    6 月 12 日 14:06:27 内核:[ 1220.096709] igb_ptp_enable_i210 (980):在 eth0 SDP1 上启用 PPS
    Jun 12 14:06:37 buildroot 内核:[ 1230.509340] igb 0000:0A:00.0: DPLL SECREF 有效
    Jun 12 14:06:37 buildroot kernel:[ 1230.511142] igb 0000:0A:00.0: DPLL 保持事件结束
    6 月 12 日 14:06:40 内核:[ 1233.582262] igb 0000:0A:00.0: DPLL 频率锁定
    6 月 12 日 14:09:00 内核:[ 1373.863621] igb 0000:0A:00.0: DPLL 锁相
    6 月 12 日 16:23:20 内核:[ 9433.444128] igb 0000:0A:00.0: DPLL 调优字历史更新
    6 月 12 日 18:39:52 内核:[17625.115360] igb 0000:0A:00.0: DPLL 调优字历史更新
    6 月 12 日 20:56:24 内核:[25816.787711] igb 0000:0A:00.0: DPLL 调优字历史更新

    在前三次历史记录更新中不会丢失相锁。 (每个 8192 秒)
    因此、PTP 上的 LMK 锁定应该非常好。
    遵循 PTP GM 时、i210 PPS 输出的 PPM 频率偏移与 SDP 引脚上的 2KHz 频率偏移相同。

    链接、您是否在上电或配置后应用了 LMK 软复位?
    @Jennifer、即使使用 TCXO、APLLx VCO 校准是否可以过早完成?
    我注意到在 OCXO 加热期间执行软复位时的稳定性差异。

    此致、
    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Octo:

    1. 您能解释一下您的意思是“稳定性差异“吗? 您如何鉴定稳定性?
    2. 此外、如果您过早发出 SWRST、稳定性是会随着时间的推移而提高还是保持不变?
      1. VCO 校准是根据 APLL 寄存器设置执行的。 在保持(无基准)期间、输出的稳定性基于 XO 输入 (XO/TCXO/OCXO) 的稳定性。 如果 XO 输入尚未稳定、则 VCO 可能也不稳定。 同样、如果 XO 输入不是预期频率、那么 VCO 也将不是预期频率。 APLL 会持续跟随并跟踪 XO 输入、因此我预计随着时间的推移、VCO 稳定性和频率精度会随着 XO 输入稳定性和频率精度的提高而提高。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、“稳定性差异“
    如果电路上电、LMK 会加载 EEPROM 配置并在启动过程中校准 VCO PLL 环路。
    DPLL 有时会失去来自 GPS 的 PPS 的锁相。 (XO = 24.576MHz ocxo)
    当我在达到+55C 的 ocxo 温度后应用软复位时、DPLL 不再松散锁定。

    2.太早的时候,烤箱的温度还没有达到 55°C。 启动=室温、结束=大约 60°C。 从室温到 55 摄氏度大约需要 2-3 分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    OCXO 中的 SC-Cut 晶体在预热过程中的频率偏差为 20 - 30ppm。
    当 XO=24 时、576MHz±0.1ppm、GPS 基准 1PPS。
    我计算出 REF 和 XO 之间的允许误差约为 2、56ppm。
    这就是我情况下初始锁定缓慢的原因。 使用和不使用软复位功能、它在预热后工作正常。
    在数据表 LMK05318B-Q1 上进行了介绍“8.1.4 慢速或延迟 XO 启动“

    返回到 AES67 音频链路项目。
    当 XO=12、288MHz±1、5ppm TCXO 且 PTP REF±10-100ns 抖动时。
    XO 和 REF 之间允许的误差为 5、12ppm、因此 GPS 规范的 PTP 将非常适合。

    以太网 IEEE 802.3 规定了±50ppm 的最大频率容差。
    Intel 规定计时器件的频率容差优于±30ppm。
    这意味着现成的 NIC 本身不能对 LMK 进行管制、除非您幸运地处于 5、12 ppm 以内。
    这用于没有 ptp4l 的自由运行模式。

    @链接:您期望您的 PTP GM 有什么容差? GPS 有纪律吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Octo:

    感谢您的澄清。 没错、如“ XO 启动缓慢或延迟“中所述、在 OCXO 完成预热之前、DPLL 可能无法实现稳定的锁相。

    尊敬的 Links:

    为了跟进 Octo 的评论、您的 12.288MHz TCXO 的频率精度是多少? TCXO 的精度越高、LMK05318B 相位验证检测器可以具有的裕度就越大。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在配置后使用 LMK 软件复位、如果刻录 EEPROM、它将断电并硬重新启动。

    在我的测试过程中、当存在非 PTP 数据包(这是日常使用情况)时、可以在 PTP4L 的输出日志中看到、RMS 值在短时间内突然增加:

    ptp4l[28807.082]:RMS 46 最大值 86 频率+10130 +/- 63
    ptp4l[28808.082]:RMS 62 最大 95 频率+10139 +/- 86
    ptp4l[28809.081]:RMS 44 最大 85 频率+10173 +/- 57
    ptp4l[28810.081]:RMS 56 最大值 86 频率+10142 +/- 76
    ptp4l[28811.081]:RMS 56 最大 98 频率+10162 +/- 77
    ptp4l[28812.081]:RMS 39 最大值 72 频率+10175 +/- 53
    ptp4l[28813.081]:RMS 59 最大 101 频率+10157 +/- 80
    ptp4l[28814.081]:RMS 48 最大 112 频率+10134 +/- 63
    ptp4l[28815.081]:RMS 34 最大 58 频率+10124 +/- 44
    ptp4l[28816.082]:RMS 33 最大 65 频率+10149 +/- 44
    ptp4l[28817.081]:RMS 1444 最大 4016 频率+10865 +/- 1929 延迟 4336 +/- 0
    ptp4l[28818.081]:RMS 482 最大值 674 频率+9695 +/- 91
    ptp4l[28819.082]:RMS 108 最大频率 188 +9947 +/- 71
    ptp4l[28820.082]:RMS 68(最大值)112 频率+10089 +/- 88
    ptp4l[28821.082]:RMS 85 最大 138 频率+10184 +/- 87
    ptp4l[28822.081]:RMS 54 最大 95 频率+10210 +/- 53
    ptp4l[28823.082]:RMS 46 最大 83 频率+10168 +/- 64
    ptp4l[28824.082]:RMS 52 最大 86 频率+10181 +/- 72

    如果关闭其他类型的数据通信且只有 PTP 数据可用、则 RMS 将在 100 范围内保持相对稳定、但这在实际使用场景中是不可行的。

    我已经尝试了各种 ptp4l 配置、但目前仍有 LMK 短暂标记 LOPL 的情况、时间范围从几百毫秒到超过 10 秒不等。

    这个简短的 LOPL 标记是否会影响最终输出时钟的稳定性和精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    1. “如果关闭了其他类型的数据通信“
      1. 您是否指 SPI 或 I2C 总线仅在 PTP DCO 事务中处于活动状态?
    2. “此简短的 LOPL 标记是否会影响最终输出时钟的稳定性和精度?“
      1. 在简短的 LOPL 标记期间、您能否检查 LOFL 和 HOLDVR 是否保持为 0?
      2. 如果 LOFL = HOLDVR = 0 且 LOPL=1、则输出具备 REF 输入的频率稳定性和精度。
      3. 如果 LOFL = HOLDVR = 1 且 LOPL=1、则器件处于保持状态。 在短期保持期间、输出根据累积的调优字历史记录数据继续遵循 REF 输入稳定性和精度。 在长期保持期间、历史数据已过时、输出具有 XO 输入的频率稳定性和精度。
    3. 此外、如果您使用所需的配置对 EEPROM 进行编程、则不需要在启动后执行 SWRST、因为 APLL 校准会在启动时从 EEPROM 加载后自动发生。 如果执行引导后编程并修改 APLL 寄存器、则建议使用 SWRST。
    4. 回到 TCXO、您能否分享正在使用的器件的数据表和规格?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jennifer 收看 DPLL 部分。 我将更深入地介绍此案例的 PTP 部分。

    看一下 ptp4l 日志、我看到了一些内容。
    借助这个特定的 i210 NIC、LMK 在看到 PTP GM 后只能具有带相锁的稳定同步锁、因为 i210 XO 的静态频率偏移为+10142ppb。 (10.142ppm > 5、12ppm 容许误差)
    rms 和峰值抖动数字看起来并不奇怪、 出现差异的原因可能是网络拥塞、数据包重新排序、异步延迟。 或者可能出现不太明显的配置错误、例如在 gm 或 switch BC 中混合不同的 PTP 配置文件。 (IEEE 1588 第 19.3.1.1 条)、但这个异常值看起来像一个系统错误。 我相信在没有其他交通的情况下也会发生这种情况、但不太频繁、可能在几天内发生一次。 PTP 设计用于定时+其他流量。
    pub.smpte.org/.../st2059-2-2021.pdf

    另一方面、目标是创建一个符合 SMPTE ST2059 标准的 PTP 跟随器、LMK05318B 可以作为抖动消除器+正时飞轮节省一天的时间。
    另请参见 ptp4l 滤波效果、频率跳跃为 10.149->10.865->9.695->9.947 ppm、而 PTP 在早期/后期几乎闪烁 4000ns。
    ptp4l 软件算法具有一个 PI 环路、KP_EXPONENT =–0.3、ki_EXPONENT =–0.4。

    与开关的 TC / BC 造成的时间错误相比、跟随者对中断和吞噬作用的影响要大得多。 我的经验是、音频对时序失真比视频更敏感。

    BTW:我记得有一个 i210 驱动程序错误。 共享中断、由两个可能导致外部事件的例程处理
    或时间戳。 请确保使用最新的驱动程序。

    要排除 GM、网络交换机甚至可疑的“双重清除“驱动程序错误、您可以让 ptp4l 运行、然后断开网络连接。 I210 生成频谱但调整后为 2KHz 波、LMK 应锁定频率+相位固体。 务必确保始终完成下电上电。
    使用此 NIC 时、#PHC_ctl eth1 频率应显示约 10142ppb

    此致、
    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果关闭其他类型的数据通信“是指尽量减少网络上其他类型的网络数据的传输,其中最重要的是 AES67 协议使用的 RTP 多播协议包。

    您能否在简短的 LOPL 标记过程中检查 LOFL 和 HOLDVR 是否保持为 0? “在整个操作过程中、LOFL 和 HOLDVR 都保持为 0

    我记得 i210 驱动程序中有一个错误。 共享中断、由两个可能导致外部事件的例程处理“我尝试使用更新的 i226v、两者的性能几乎相同。 我遇到的问题不应该是由 i210 驱动程序中的错误引起的。

    要排除 GM、网络交换机甚至可疑的“双重清除“驱动程序错误、您可以运行 ptp4l、然后断开网络连接。 I210 会生成空闲状态、但调整后的 2KHz 波形和 LMK 应锁定在频率和相位稳定性方面。 请确保完成下电上电。 “我已经尝试过、在这种状态下、LMK 可以锁定并且 LOPL 保持为 0

    回到 TCXO、您能否分享当前正在使用的器件的数据表和规格? “提供给 LMK 的晶体振荡器没有数据表、外壳上印有 3.3-5V 和±0.1ppm 的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    1:其他以太网流量
    2:在整个操作过程中、LOFL 和 HOLDVR 保持为 0
    很好

    3:i226 是 i210 的一个很好的继承者,我同意你,它不是 NIC 或它的驱动程序。
    它使用不同的内核驱动程序 IGC 而不是 igb。
    这两款芯片都经过精心设计、i210 用于 1GBASE-T、i226 用于 2.5GBASE-T、具有更好的抖动规格、更低的功耗和 PCIe PTM。

    4:要排除 GM、网络交换机...“在此状态下、LMK 可以锁定且 LOPL 保持为 0 “
    有意思。 通过断开(链路断开)或不运行 ptp4l、不再进行 PHC 频率调整。 事实上 i210/i226 是然后自由运行发电机,之前通过遵循 GM 调整,接近 0 PPM。

    5:3.3-5V 和±0.1ppm 的 TCXO 参数。
    该 TCXO 应该没问题。 如果您有良好的基准和计数器、也许您可以验证频率偏移。


    在延迟计算期间、ptp4l 伺服算法似乎受到网络路径延迟变化的影响。
    作为 PTPv2 协议的一部分、使用 DELAY_REQ/DELAY_RESP 数据包对路径延迟进行连续跟踪。
    但是、如果开关缓冲区在 DELAY_REQ 和 DELAY_RESP 数据包之间调整、则会出现异常值。
    也许在这种情况下、切换 PTP 模式 BC 与 TC (BoundaryClock / TransparantClock) 将解决异常值。
    很明显、LMK 和 i210 可以正常工作。 此以太网交换机上的所有 PTP 器件都将具有这些异常值、但如果您看到/听到失真、则取决于它们工作的精度。
    Linux PTP 社区也在讨论和研究过滤离群值[1][2]。 但另一方面、异常情况不应发生在支持工业 PTP 的网络上。 欢迎使用 Linuxptp 栈过滤、希望他们会介绍这一点。

    问题:即使使用 LOPL , PTP 频率/相位跟踪是否符合 EAS67 广播规范?
    您是否能够根据 AES67 + ST2110-10 标准进行测量?
    或者只是在接收到 AES67 音频时(转换为 AES/EBU 或 SPDIF)、您是否听到了失真?


    [1] sourceforge.net/.../
    [2] gist.github.com/.../5a4dff7e089bd429c5d208d9276e1683

    此致、
    Octo Halsema