This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:TICS PRO — 频率规划器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1600698/lmk04832-tics-pro---frequency-planner

器件型号: LMK04832

您好、

我尝试使用 TICS 应用程序来规划 LMK04832 时钟输出频率。

INPOT 时钟为 100MHz。

我设法得到 375、3.90625 和 125MHz。 但添加 156.25MHz 时、应用程序会发出“无解决方案“消息  

请参阅随附的文件。

请提供解决方案建议(如果有)、或记下软件数据填充中的任何错误。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamir:

    您能解释一下您的解决方案是否需要采用双环路吗? 如果是、VCXO 的值是多少?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速答复。 该解决方案不包括双环路。

    在我们当前的设计中、LMX04832 配置为“ PLL2 Single Loop “(数据表中的图 18)。

    在 CLKin0 上提供 100MHz 时钟

    谢谢

    Tamir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamir:

    无法找到解决方案的原因是所有这些输出频率的 LCM 不在该器件支持的 VCO 范围内。 导致出现这种情况的频率是 156.25MHz。 如果这可以修改、那么也许它可以起作用。

    谢谢、

    Michael