This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 可避免振动噪声

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1618250/lmk04832-vibration-noise-avoidance-on-lmk04832

器件型号: LMK04832

您好: 数据表指定了 LDObyp1 上的 10uF 电容。   但是、如果这是内部 LDO 的基准、则 LDO 的反馈会强制该引脚上的任何噪声进入 LDO 输出端、LDO 的反馈基本上充当该节点上的电源缓冲器。  因此、如果这里使用像 X7R 这样的高电介质(微音器/压电陶瓷)、振动会在这里产生电噪声、这可能比本底噪声高几十 dB。  因此、我的问题是这个“旁路“位于输出端(此时振动敏感电容器可以使用,因为环路可以抑制振动噪声)还是位于基准端(此时环路会将噪声复制到输出端)。  如果它是基准节点、则在此处应使用薄膜电容器以避免振动噪声。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    旁路电容器位于 LDO 的输出侧。