This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB803:VDD = 0V、CLKout = 2V

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632443/cdcdb803-vdd-0v-clkout-2v

部件号: CDCDB803

您好的团队、

断电后、Vdd 为 0V、clkout 也应为 0V。 但由于其他电路的漏电流、clkout 为 2V。 是否存在风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naizeng:

    只要在重新应用 VDD 后器件恢复正常运行时没有问题、就不应该有任何问题。

    谢谢、

    Michael