Other Parts Discussed in Thread: LMK04821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK04821
您好、
我正在为 JESD204B 应用寻找一款具有低噪声和时钟抖动清除器的高性能 PLL。
该器件应支持 2MHz 至 125MHz 的时钟输入范围(将使用多路复用器在源之间进行选择)。
器件应提供 13 个输出:
- 12 × LVDS 输出高达 125MHz
- 1 × SYSREF 输出(可配置为静态‘1'或‘0')、能够驱动 9 个从器件
我发现的理想选择是 LMK04821;不过、输出分为 4 组。 我担心在使用单个 SYSREF 同步所有 9 个从器件时出现的时序问题、因为其中一些从器件可能不属于同一个 SYSREF 组。
如有任何其他建议、将不胜感激。 如果需要更多详细信息、请告知我。
谢谢。