This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:LMK5C32216 EEPROM 编程

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1066762/lmk5c33216-lmk5c32216-eeprom-programming

部件号:LMK5C33216

我正在查看 LMK5C33216并将 EEPROM 用作开机配置。  我在数据表中的任何地方都看不到这是可订购部件号,或者是否有方法对 EEPROM 进行编程?

谢谢,

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

    无法使用自定义编程 EEPROM 订购 LMK5C33216。

    可以对 EEPROM 进行编程。  使用 TIC Pro 软件,您可以在所需模式下配置设备,然后转至 EEPROM 页面并按“Register Commit method”(注册提交方法)生成编程寄存器序列,从而根据编程的启动时钟配置设备的 EEPROM。

    请务必注意,EEPROM 仅涵盖 APLL 和时钟输出设置。  DPLL 配置选项不能以此方式执行。  但是,这允许您配置设备以获得启动时所需的频率。  然后可以对任何进一步的 DPLL 编程(如果使用/需要)进行编程。

    73,
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

    LMK5C33216能够对 EEPROM 进行编程。 所附的演示文稿显示了 EEPROM 编程顺序。

    e2e.ti.com/.../LMK5C33216-EEPROM-Programming.pdf

    您也可以使用 TIC Pro 上的 EEPROM 页面对 EEPROM 进行编程。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂姆,

    谢谢你的回答。

    乔恩