This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:与 DSP 连接:过渡问题

Guru**** 2538290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071030/lmk03318-interfacing-w-a-dsp-transition-questions

部件号:LMK03318
“线程”中讨论的其它部件: TMS320C6657

嘿,团队,

几个问题:

如果我在 LVCMOS 模式下初始化 LMK03318时钟发生器,并且通道0上的输出被禁用(我认为输出将在 LVCMOS 模式下进行三次状态),那么我可以将它们转换为 LDVS 模式吗?如果是,这种操作会产生什么后果?

 

我对 LMK03318的第二个想法是,在我提出 DSP 的 CVDD 之前,不给进入 DSP 的输出通道的 VDDO_x 引脚供电,时钟发生器芯片是否存在这种可能性?

如果是有用的信息,则 DSP 是 TMS320C6657

谢谢,

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    您只需关闭通道0。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hao,

    在通道0断电的情况下,从 LVCMOS 模式转换到 LVDS 模式是否会有问题?

    关于第二个问题,我想 VDDO_x 引脚输出可以通过启用和禁用寄存器30来控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我对 LMK03318的理解,它主要输出1.8V LVCMOS,其中有两个引脚可选输出3.3V LVCMOS。 我认为这在该数据表的第8.1.3节中有说明吗?

    尽管如此,对于交流- LVDS 通信,它在0.15和0.35之间。

    我是否正确理解了这一点? 答案似乎是,不管使用哪种通信协议,它都会损坏它。 Jacinto 团队表示,任何 LVCMOS 共模电压大于0.3V 的情况都会损坏设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    当通道断电时,没有输出。 因此,选择哪种输出格式无关紧要。 除非您使用状态引脚来生成时钟信号,否则本设备只能输出1.8V LVCMOS,也不能输出3.3V CMOS。 我不确定我是否理解您描述中的0.3V 部分。 您是指共模还是回转? 0.15-0.35V 是交流- LVDS 的摆动。 如果交流耦合,公共模式为0。

    此致,