This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:关于 LMX2492EVM 评估板。

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069495/lmx2491-about-lmx2492evm-evaluation-board

部件号:LMX2491
线程中讨论的其他部件:LMX2492EVM
关于 LMX2492EVM 评估板。
1. 我希望配置主板以输出频率为2.15GHz 到3.15GHz 的正弦波。
2. 持续时间为750。
 步骤为100Hz。
4 .所以,每75 ps 频率就会增加100 Hz。  频率变化率为13.3GHz。
5. 主板是否可以这样做?
此致,
詹姆斯