This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:用于500MHz 输入频率的 VCXO 和回路滤波器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068466/lmk04832-vcxo-and-loop-filter-for-500mhz-input-frequency

部件号:LMK04832
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我想使用 LMK04832的双环路 PLL 来清洁~500MHz 输入时钟。

我们有一个特殊的用例,其中输入频率可能略低于500MHz (499.664MHz)。 输入频率可调范围为+/- 10kHz。


儿子的问题是:


1. PLL1的 VCXO 可能是最佳的吗? 我认为拉范围必须足够大,才能使其在499.664MHz 下也能正常工作?


2.当循环滤波器锁定+/-2kHz 调谐范围内的所有输入频率时,它的最佳组件参数是什么?

此致,
亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好亨德里克,

    VCXO 频率通常低于200MHz,因为输入频率为500MHz,我建议使用100MHz VCXO,这是非常常见的部分。

    因此,输入,输出频率比为1/5。 如果输入的变化幅度为+/-10kHz,则输出的变化幅度为+/-2kHz。 我们可以选择 APR (绝对拉力范围)大于 20ppm 的 VCXO。  

    更改输入频率的目的是什么? 如果这只是频率调整,则环路滤波器带宽无关紧要。 抖动消除器的典型环路带宽低于50Hz。 但是,如果您需要 FM 调制,则环路带宽应大于输入频率的变化。 例如,如果调制频率为1kHz,则环路带宽应大于1kHz。 您可以使用 PLLatinum SIM 来计算循环过滤器组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢你的回复。

    当我使用100MHz VCXO 锁定499.664MHz/5时,我必须将其拉至99.9328MHz (偏移67.2kHz)。 所以我需要更大的拉范围,至少672 ppm? 使用常见的 VCXO 是否可能实现这一点?

    第二件事是,我需要动态调整输入频率+/-2kHz。 这是测试的一项要求,在测试中,我们的射频会发生变化,以检查一些性能参数。 因此,PLL1的回路带宽对于这种频率调谐来说必须足够大?

    所以我认为主要的问题是找到一个可以拉宽到足以让 PLL1锁定499.664 MHz 的 VCXO?

    如果我在这里误解了任何内容,请纠正我的错误。

    此致,

    亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好亨德里克,

    因此,您的基准时钟实际上是499.664MHz,您需要以2kHz (=调制频率)的速率将此频率更改为+/-10kHz (=频率偏差)?

    对于499.664MHz 参考时钟,100MHz VCXO 不是一个好选择,正如您所指出的,VCXO 的拉范围太高。 您可能需要定制的99.9328MHz VCXO。  

    如果调制频率为2kHz,则环路带宽必须大于2kHz。  

    您的参考时钟有多差,您希望在抖动消除器后看到多干净? 我考虑使用单环路合成器或时钟发生器,而不是双环路抖动消除器。 如果此解决方案有效,我们可以保存 VCXO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    [引用 userid="90437" url="~/support/clock-time-group/clock-and -timing/f/clock-time-forum/1068466/lmk04832-VCXO-and 循环过滤网-for-500MHz-input-frequence/3955089#3955089"],因此您的参考时钟实际上是499.6kHz,频率偏差=1064kHz[此处引用频率差为2kHz,频率为2kHz [此处]。

    在测试模式下,此参考时钟被调谐为+/-2kHz。 (我的第一个初始条目中的10kHz 错误。 它仅为+/-2kHz)。 这种情况发生得非常缓慢,因此没有调节频率可以处理。

    [引用 userid="90437" url="~/support/clock-time-group/clock-an-timings/f/clock-time-forum/1068466/lmk04832-VCXO-and loop-filter-for-500MHz 输入频率/3955089#3955089]499.664MHz 基准时钟,您的选择范围太小,无法确定。 您可能需要定制的99.9328MHz VCXO。  [/引用]

    这是我的担心,我们找不到符合所需频率范围的定制 VCXO。 我将寻找定制解决方案及其成本。

    [引用 userid="90437" url="~/support/clock-time-group/clock-an-timings/f/clock-time-forum/1068466/lmk04832-VCXO-and loo-filter-for-500MHz 输入频率/3955089#3955089]\n 您的参考时钟有多差,在抖动后您希望看到的清洁度有多大? 我考虑使用单环路合成器或时钟发生器,而不是双环路抖动消除器。 如果此解决方案有效,我们可以保存 VCXO。

    参考时钟通过较长的布线距离从数字时钟恢复。 其抖动约为30ps。

    使用抖动消除器,我们必须至少将时钟清洁到低于1PS 的抖动。 但任何进一步的改进都是很好的,因为我们仍然没有任何要求。

    单环路 PLL 是否可能出现低于1PS 的抖动? 是否可以选择在单环路模式下使用 LMK04832进行此类粗清洁,而在双环路模式下使用自定义 VCXO 则可选,以便仅在具有高抖动要求的设备上更好地清洁抖动?

    此致,

    亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好亨德里克,

    好的,让我们继续使用 LMK04832,以便灵活地选择抖动消除性能选项。

    如果我们只使用 PLL2,而不考虑输入时钟噪音,则输出抖动约为0.5 ps。

    如果您可以提供输入时钟的相位噪声图解,我可以做出更好的估计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢您的计算。 0.5 ps 对于单环路 PLL 似乎很有希望。

    下面是一幅蜂蜜相噪声图解。 它还包含抖动分解分析。

    亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好亨德里克,

    低偏移频率(低于10kHz 偏移)下的相位噪声非常差,这使得整体抖动变得非常大。 要清理此时钟,我们需要使用 VCXO 提供非常窄的环路带宽。 单环路方法将不起作用,您需要为定制频率的 VCXO 提供源代码。