This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:是否可以断开 LMK05318B 未使用输出的电源?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1072989/lmk05318b-is-it-possible-to-remove-power-to-unused-outputs-of-lmk05318b

部件号:LMK05318B

您好,

是否可以切断 LMK05318B 未使用输出的电源?

LMK05318B 有8路输出。 0~3仅使用了输出~,是否无需为 VDDO_4 7供电?

LVDS 时钟输出0至7的输出电源可以为1.8V,2.5V 或3.3V 导轨供电。 输出时钟是否有任何差异取决于电压水平?

谢谢,

LMK05318B의 사용하지 않는 출력의 전원을 제거할 수 있습니까?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您不需要为未使用的输出的 VDDO 引脚供电。

    输出电压电源不会影响输出时钟。 无论输出电压是多少,LVDS 输出都具有以下特征。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔