This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:冷备用支持

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071953/lmk04832-sp-cold-sparing-support

部件号:LMK04832-SP

LMK04832-SP 冷备件的输入是否为? 特别是 OSC +/-输入。 换言之,如果设备未通电但正在驱动输入,这会对设备造成压力吗?

我看到另一个 E2E 条目询问 SPI 输入的冷热备用,响应表明 ESD 二极管可能开始导电,从而导致高电流消耗。  我认为这将保留其他输入控制插针,但不确定时钟输入(如 OSC +/-)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    CLKIN 和 OSCin 引脚上仍有 ESD 结构,但 ESD 结构出人意料地不是最大的问题;输入阶段中还有其他电路会吸收高电流,这就成为 硅上方金属层的电迁移问题。

    我们正在研究数据表中可以指定的内容,但看起来大约6mA DC 是 最高105°C 印刷电路板/芯片温度的最大值,在125°C 印刷电路板/芯片温度下可能是3mA。 交流耦合会显著增加画面的复杂性,但无论如何,在未通电的情况 下,RMS 电流的相同限制不可能导致问题。  但是,RMS 输入电流很难测量;从概念上讲,它可以在交流耦合电容器之后和引脚之前的路径中使用1Ω Ω 电阻器,并使用差分探头测量电流。  

    如果可能,最好完全禁用发送至 OSCin 端口的信号。 许多设备支持启用/禁用,或者有一种禁用 提供信号的缓冲区的方法。

    一 个不太好但有效的选择可能是热备份而不是冷备份。 处于断电状态 的 LMK04832-SP 完全偏置 OSCin 阶段,因此设备上不会有压力,在所有工作条件下,最大电流为5mA。 即使在电源导轨上进行了初级电流监控,也要检查断电情况是否发生故障,这也是微不足道的,因为在正常情况下,设备通常会消耗数百 mA。

    此致,

    德里克·佩恩