This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:稳定校准

Guru**** 2397395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074836/lmx2820-instan-cal

部件号:LMX2820

使用 MMX2820的瞬时校准( 在锁定到5.65GHz 后不是 EVM),(使用 VCO 倍增器,而 RFOUTA 的传动系 为22.6GHz,这是有问题的),然后 我按照以下步骤操作:

1、输入 INSTCAL_PLL_NUM,PLL_N,PLL 数字和 PLL 数字的值。

2.写入 R0以触发校准(DBLR_CAL_EN =0,FCAL_EN =0)。

PLL 不能锁定到设定的频率,而使用 R0 (使用 DBLR_CAL_EN =1,FCAL_EN =1)时,输出频率是正确的。

LMX2820的 Muxout 引脚保持打开状态。 我必须将其连接到 MCU 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jie,

    您似乎在即时校准方面没有成功。 您是否使用了 TIC Pro 或自己的软件对设备进行编程?