This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:迷你 VIN

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: NA555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1077700/na555-the-mini-vin

部件号:NA555
“线程:测试”中讨论的其它部件,

大家好,团队

根据数据表,NA555DR 的最小工作电压范围为4.5-16V,但客户已测量了5个样本,最小工作电压约为2.2V
与目前使用的同类产品 Intersil 的 ICM7555IBAZ-T 相比,工作电压的下限为2V。

考虑到客户使用蓄电池供电,最小工作电压低于4V,因此请帮助确认 NA555DR 的实际工作电压下限是多少? 根据我们的测试,比数据表中所写的4.5V 的差值要大,大约为2.2V。 能否正常工作2.2伏输入电压?