请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2820 您好,
我正在一个新项目中使用 LMX2820。 输入参考时钟为100 MHz,输入功率> 10 dBm。 此参考时钟发送至功率分配器,插入损耗约为8 dB。
因此,LMX2820的参考时钟输入功率约为5 dBm。
为了获得良好的相位噪声性能,输入参考时钟的最佳配置是什么?
1.单端还是差动模式?
2.正弦波还是脉冲波?
3.差动输入的转换速率大于单端输入。 正确吗?
4.转换速率对相位噪声性能有多大影响?
请提前感谢。
此致。
Matteo Ricci