This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:CLKIN2/CLKIN2*宜必思机型

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1080302/lmk04828-clkin2-clkin2-ibis-model

部件号:LMK04828

您好,

我的客户希望使用宜必思模型模拟 CLKin2/CLKin2* PIN。
但是,TI.com 上的 ibis 模型仅支持 OCSOT/OCSOUe*。
客户是否可以改用 CLKIN1/CLKIN1*或 CLKIN0/CLKIN0* ibis 型号?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺,你好

    我认为,CLKIN1/CLKIN1*或 CLKIN0/CLKIN0*宜必思型号也应该用于 CLKIN2。 但请允许一些时间,我将从设计方面重新确认,并将很快为您提供最新信息。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿耶特

    感谢您的回复。

    我期待很快收到您的更新。

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿耶特

    您是否还与设计团队讨论过这一问题?

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺,你好

    我正在等待回复,一旦我收到详细信息,我会尽快回复您。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺,你好

    确认对于引脚40/41,如果将其配置为 CLKIN2/CLKIN2*,则客户可以 使用 CLK0或 CLKIN1 IBIS 模型来配置 CLK2/2*。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿耶特

    感谢您的确认!

    此致,

    希拉诺