This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005EVM:CDCE62005EVM,ADS122L01EVM 查询

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005EVM, CDCE62005, CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082337/cdce62005evm-cdce62005evm-ads122l01evm-inquiry

部件号:CDCE62005EVM
“线程”中讨论的其它部件: CDCE62005CDCM6208

您好,

你好。 客户正在 研究和开发使用 NMR 构建一个用于血液工作或血液化学成分的无刺穿植物切开术流程,他必须具有特定频率才能检测某些元素(如氢键(500MHz,其它),因此该 EVM 是否符合该标准?  CDCE62005EVM 与24位 ADS122L01EVM 一起用于在磁场中进行信号检测变化或 Δ E? 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    对于500MHz 和其他输出频率,CDCE62005是合适的,如果应用中不需要内部 EEPROM,我建议使用与 CDCE62005相比具有多种输入和输出类型格式(CML,LVDS,LVPECL 等)和超低抖动的 CDCM6208。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔