This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:重置(5引脚)和同步(6引脚)

Guru**** 2543230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083028/lmk04832-reset-5pin-and-sync-6pin

部件号:LMK04832

大家好,团队

我有重置(5针)和同步(6针)的问题。

  1. 我们可以让复位销和同步销保持打开状态吗?
  2. 如果我们保持同步引脚打开,我们可以通过寄存器控制来执行同步功能吗?
  3. 如果以上是肯定的,您能否告诉我如何通过注册设置执行同步及其过程?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    请帮助回答这些问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    [引用 userid="109338" url="~/support/clock-time-group/clock -an-and -time/f/clock-time-forume/1083028/lmk04832-reset-5pin-and -sync-6pin"]我们能否保持复位引脚和同步引脚打开?[/quot]

    复位和同步引脚都有多个选项,例如,复位引脚也可以用作 GPO, 同步可以用于 SYSREF_REQ。 如果这些引脚不用于其他功能,则这些引脚可以保持打开状态,并可通过 SPI 执行重置和同步。

    如果重置引脚不用于重置目的, 我建议将 reset_type 寄存器编程为输出设置(请参阅数据表中的表45),以防止自动重置设备时发出噪音。

    重置功能可以通过 SPI (R0寄存器)执行,SPI (R0寄存器)的行为与重置引脚上的外部重置相同。

    [引用 userid="109338" url="~/support/clock-time-group/clock -an-and -time/f/clock-time-forume/1083028/lmk04832-reset-5pin-and -sync-6pin"]如果我们保持同步引脚打开,我们可以通过注册控件执行同步功能吗?

    可以,通过切换 SYNC_POL 位,可以在内部通过 SPI 执行同步功能。  

    [引用 userid="109338" url="~/support/clock-time-group/clock -an-and -time/f/clock-time-forume/1083028/lmk04832-reset-5pin-and -sync-6pin"]如果以上是,您能否告诉我如何通过寄存器设置及其过程执行同步?

    按照数据表8.3.2和表1中的说明,通过 SPI 控制查看同步功能。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔