This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:最小高度详细信息

Guru**** 2550080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082220/lmk04832-minimum-height-details

部件号:LMK04832

大家好,团队

我正在寻找与 此帖子相同的详细信息。  您能否帮助提供有关设备 LMK04832NKD 最小高度的信息,因为该设备不包括在数据表中?

再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,所有 TI WQFN 封装器件都显示其最大高度尺寸,我不确定我们是否可以有 最小高度编号。

    我会看到,如果我们能得到最小高度尺寸。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,

    感谢您的支持。 我希望您能找到这方面的详细信息。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我正在等待了解详细信息。 我会尽快为您提供最新信息。

    感谢您的理解。

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    LMK04832的“最小典型高度”尺寸为0.725毫米(带3σ Ω),数据表中未指定该尺寸。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

    免责声明- 此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要声明的约束

    (http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)