This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:PCIe5.0咨询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301, LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084681/lmk00301-pcie5-0-consult

部件号:LMK00301
“线程: LMK00338”中讨论的其它部件

大家好,团队

我看到我们的 LMK00301SQ/NOPB 将 PCIe4.0添加到 D/S 中 但是,我们 的 LMK00301SQ/NOPB 是否可以在此处支持 PCIe5.0时钟要求? 客户正在就此进行咨询。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    LMK00301将满足 Gen5规范

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    感谢你的帮助。 此外,我们是否有 P2P 解决方案作为备份?

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    最接近的替代产品是 LMK00338,但它只有8路输出,并且仅支持 HCSL 输出。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔