This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:ClkIn0调整输入频率范围

Guru**** 2550300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084068/lmk04832-clkin0-adjust-input-frequency-range

部件号:LMK04832

您好,Team,

利用所附的配置,我看到输入频率从10MHz 降至9.9995MHz 后 PLL1松动 DLD。 根据我的系统设计,我希望 PLL 的输入时钟会有一些变化。

集成电路 Pro 中是否有允许此操作的设置?

再次感谢您的帮助!!
e2e.ti.com/.../Default.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    似乎已经存在类似/重复的线程。  

    (+) LMK04832:PLL 以10 MHz 信号松开锁定-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    希望,这对您有所帮助。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,

    感谢您的回复,我确实看到了这篇文章,但我想知道是否有一个可以避免硬件修改的解决方案。

    我在双环路模式下使用 LMK04832 (抑制器已禁用),因此当 ClkIn0下降500Hz 时,我在 PPL1上松开 DLD,但 DAC 仍保持锁定状态,使 PLL2保持在 DLD 中。

    LMK04832中是否有可修改的配置或寄存器以增加 PLL1的输入 BW?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Grant,

    我建议尝试增加 KPD,从而增加 PLL1的输入 BW,而不是更换回路滤波器组件。 它会尝试跟踪输入参考信号的变化。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,

    感谢您的建议,我确实试图将 KPD 提高到650uA,但没有任何运气。 我担心将其拉得太高会给系统带来稳定性。

    我还在 DLD 丢失期间监控了 DAC 状态,似乎在 DLD 丢失后 DAC 停止更新。 考虑到我的抑制器已禁用,这是预期的吗? 我本想 DAC 会在尝试重新获取 DLD 时继续更新吗?

    再次感谢,

    赠款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Grant,

    您是否也尝试过使用 holdover enable 选项? 如果 DLD 仍然丢失,我认为您需要使用 更高的 PLL1环路 BW,这可以容忍输入频率的变化。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,

    我尝试了启用了抑制的选项。 在这种情况下,设备将进入抑制,从不会从 PLL1 DLD 损耗中恢复。

    修改硬件的循环文件管理器后,此问题就消失了。

    感谢您的所有帮助!