This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:APLL1和 APLL2处分次分隔器的分母值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084121/lmk05028-denominator-value-of-fractional-divider-at-apll1-and-apll2

部件号:LMK05028
“线程: TISPRO-SW”中讨论的其它部件

你(们)好

如果我们问 LMK05028,您会介意吗?

<问题>
数据表显示,APLL1和 APLL2的分次除法器分母值固定 为2^40。
是否可以使用寄存器更改?(是否有隐藏的寄存器可供选择?)

作为本问题的背景,使用以下条件;

<条件>
视频格式: 1080p59.9
参考输入(水平同步信号):67,432.5674Hz
-XO (VCXO):50MHz

如果参考输入使同步 XO (VCXO),则速率应为2002/5。
如果此速率不准确,波形将会流动。(不会停止)  

如果整数分母的分母固定为109951162776,则只允许设置0.25的倍数。(1/4,1/2,3/4)
换句话说,它不能设置 0.1倍数。


此致,

松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka,

    不幸的是,APLL 分母值不能从2^40更改。

    请提供所需的输出频率吗?

    通过取消选中如下所示的强制 DPLLx_den 框,可以将 DPLL 分母从2^40更改为2 40。 这将使参考输入和 VCO 之间的调谐范围更小。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢你的回复。

    不幸的是,APLL 分母值不能从2^40更改。
    ->好的,我们明白了。

    打击者的设置如下:
    <Contents>
    视频参考:1080p59.94
    水平同步信号:60*1125/1.00100 Hz
    输出频率:148500000.0/1.00100 Hz

    我们附上了客户的.TCS 文件。
    e2e.ti.com/.../test_5F00_59.94_5F00_1.00xxxxxx11022222.tcs 
    e2e.ti.com/.../test_5F00_59.94_5F00_1.001000_5F00_new.tcs
    客户使用两个.TCS 文件进行了检查,波形已流出。

    通过取消选中如下所示的强制 DPLLx_den 框,可以将 DPLL 分母从2^40更改为2 40。 这将使参考输入和 VCO 之间的调谐范围更小。
    ->发布客户设置“强制 DPLLx_den Box”。

    作为我们的问题,
    DPLL 分母可以自动更改,因此可以使用输入参考=60*1125/1.00100 Hz 来设置输出频率148500000.0/1.00100 Hz。
    作为假设,当参考输入的数字如此之多时,参考 PLL 的分隔器是否使用分段器?
    在水平同步信号和输出频率之间,此比率为整数。(148500000/(60*1125)=2200 -> REF * 2200=OUTCLK)
    TICSPRO 可以使用多少参考输入数字?
    (当客户用 4位数检查小数点后,他们没有解决这个问题。)

    此致,

    松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka,

    您应该能够生成148500000/1.001 Hz,并将其锁定到60 *1125/1.001 Hz。

    要获得对参考的更准确锁定和更准确的输出频率,请将这些值作为分次值写入,如下所示:

    我还为您创建了一个新配置:

    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_TI_5F00_configuration.tcs

    请加载此文件,然后执行 软重置芯片,如下所示:

    此配置应能解决您的问题。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    好的,我们会尝试一下。

    此致,

    松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    我们的客户尝试了您的.TCS 文件。
    但是问题没有解决。
    输出频率已流出。

    因此,它意味 着输入参考和输出频率之间的比率不是整数。
    因此,存在一些容忍。

    在 TICSPRO-SW 的原始寄存器上,有 R506到 R509 (DPL2_REF_NUM)的寄存器。
    如果需要整数比,应该是  DPL2_REF_NUM=0?

    然后,DCO 函数是否适用于此问题?  

    此致,

    松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka,

    请确认 DPLL 已锁定吗? DPL1_LOFL,DPL1_LOPL, DPL2_LOFL 和 DPL2_LOPL 是否如下所示较低?

    您是否还可以确认 REF0VALSTAT 的高电平如下所示?

    我认为输出频率流动的原因是 DPLL 未正确锁定。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢你的回复。
    参考输入有效,没问题。

    结果,我们自己解决了这个问题。
     
    我们使用   .TCS 文件计算出的二次外联比值为 DPL2_REF_NUM/DPL2_REF_DEN = 0.33333333333315213675。
    实际上,要保持参考输入和输出之间的整数比率,  需要无限的小数1/3 ->0.333......。

    因此,我们的决定如下:
    -DPL2_REF_NUMR506510 ->  10000
    -DPL2_REF_DENR511R515 ->  30000

    我们要求您:
    TICSPRO 可以使用多少个参考输入数字?
    在这种情况下,我们应该 手动检查参考输入和输出之间的整数比率吗?

    此致,

    松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka,

    太棒了! 很高兴听到它在工作!

    参考输入数字的限值为12,但我建议将频率写入分数,以获得更准确的参考输入值。

    输入可以作为分数写入,如下所示:

    GUI 应在运行脚本后自动更新整数比率,但如果没有,则可以使用寄存器506 - 510和511 - 515手动设置整数比率,就像您所做的那样。

    下面是 运行脚本 按钮:

    此致,

    起亚·拉赫巴尔