This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:同步引脚是否只能在通电过程中切换以确保同步输出,或者是否必须定期切换?

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088194/lmk03318-does-the-sync-pin-only-has-to-be-toggled-during-a-power-up-sequence-to-ensure-a-synchronized-output-or-does-it-have-to-be-toggled-periodically

部件号:LMK03318

您好,

我想知道,只有一个同步脉冲后,输出是否会永久同步?

谢谢

此致,

迈克·惠斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    同步 输入只需执行一次即可同步所有输出。 数据表第10.4.17节 显示了最低的同步脉冲要求,并应满足同步所有输出的要求。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔