This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571 Spurs.

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088980/lmx2571-lmx2571-spurs

部件号:LMX2571

尊敬的论坛成员:

是否有办法减少LMX2571产生的更高订单量。 它们在1.6GHz (533 MHz基本)时仅下降11dB,请参阅下面的屏幕截图。

这是否是LMX2571的预期值? 或者,除了过滤之外,还有其他的甲氧胺吗?

图像中的峰:

0.5333GHz =-10.2dBm

1.6GHz =-21.01dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolaus:

    在我看来,这些谐波的频率为533.34MHz。  

    只要接合输出分压器,RF输出波形就会是方波。 因此,输出将具有丰富的谐波。 遗憾的是,无法降低芯片中的谐波水平,需要使用外部手段,如低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    非常感谢您的快速响应和对方波问题的解释-最后一个问题:您是否希望这些突起仅降低11dB?

    感谢您的帮助,Nikolaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolaus:

    的确,对于良好的方波信号,奇数谐波是坏的(但也是可取的)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Noel