This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541.303万EVAL:USB2ANY-uWIRE接口板

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1090673/lmx25413030eval-usb2any-uwire-interface-board

部件号:LMX2541.303万EVAL
主题中讨论的其他部件: USB2ANY-UWIREUSB2ANY

大家好,

我们的客户想确认 LMX2541.303万EVAL评估套件中是否包含USB2ANY-uWIRE接口板。 我已经查看了用户指南,但 不清楚它是否包含在包装中。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我不这么认为,我在BOM中看不到此接口板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。  我知道 USB2ANY-uWIRE接口板不是可订购的EVM,也 不按此线程中所述单独销售。

    e2e.ti.com/.../lmk0.3806万beval-usb2any-uwire-board

    客户如何将USB2ANY连接到 LMX2541.303万EVAL评估套件? 用户指南的图7显示了USB2ANY和 USB2ANY-uWIRE接口板与LMX2541.303万EVAL评估套件的连接。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我们 可以参考用于设计USB2ANY-uWIRE的图表来确认连接:

    e2e.ti.com/.../USB2ANY_2D00_uWIRE-Chart.xls

    我生成了下面的跳线布线简化表:

    功能 EVM引脚 USB2ANY引脚
    回读 1. 3.
    CLK 8.
    数据 4. 4.
    LE 6.
    En_RFOUT 7. 7.
    CE 8. 1.
    接地 9. 6.

    另 请参见此图,该图给出 了标准10引脚键控插头上引脚的方向和标签:

    此致,

    Derek Payne