This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:工作周期校正

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1091132/lmk04832-duty-cycle-correction

部件号:LMK0.4832万

团队成员,您好!

我对LMK0.4832万占空比校正(DCLKX_Y_DCC)有疑问。

  • 当除法为偶数时,我们能否启用占空比校正?
  • 启用占空比校正后,功耗是否会增加?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    您可以使用偶数分隔器启用DCC。

    带除法的DCC仅在除法上增加~4 mA。  请注意,LMK0.4832万 TIC Pro配置文件具有当前计算器。

    73岁
    Timothy