请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2571 您好,
我已经浏览过LMX2571电子表格,虽然明确声明芯片可以接收正弦波输入信号(第8.1 节。2),但我似乎找不到任何关于特定芯片是否还能以所需频率输出正弦波的参考。
我的应用程序需要可配置的正弦波信号输出,沿50MHz到大约1 GHz的特定频率域扫描,分辨率至少为1 kHz。 我遇到过其他开发人员提供的DDS IC,它可以提供此功能,但由于大小和电源预算限制,它是不合适的。 因此,LMX2571似乎是理想的解决方案。
如果它确实不能提供这种功能,是否还有其他部分可以提供这种功能?
谢谢!
Vasileios