This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:两种不同的输入切换

Guru**** 2410040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/582047/lmk03328-two-different-input-switching

部件号:LMK0.3328万

您好,

请告诉我有关LMK0.3328万的信息。

前提;
 -本例有两个输入参考频率:27MHz和148.5MHz。
 8通道输出为297-MHz。
 -用户为同步数据选择最佳输入。

问题;
 -输出为恒定297MHz。
 - EEPROM只能容纳一个寄存器模式。

对策;
 主机拥有另一个寄存器模式,请选择同步数据,如有必要,请修改寄存器模式。

我的想法是正确的?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您可以根据状态输出上PRIREF或SECREF信号的丢失对寄存器进行重新编程。 请注意,输出可能会出现故障,因为PLL将需要一些时间重新锁定。

    此外,如果主机能够控制PDN和GPIO [2:3]引脚,则可以将这两种配置编程为不同的EEPROM页。 然后,当PLL锁定丢失时,主机可以切换GPIO引脚上选择的EEPROM页面,并对设备执行电源循环以加载不同的EEPROM页面。

    此致,
    -Tim