This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:SPI_LE问题

Guru**** 1499475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/588426/cdce62005-spi_le-problem

部件号:CDCE6.2005万

大家好,团队成员  

我的客户正在使用CDCE6.2005万。 现在他们有一个奇怪的问题。 它们可以读写寄存器,值也是正确的。但输出时钟不正确。 断开SPI_LE时,输出时钟将正确。 您能否就此问题发表一些意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉回复延迟,我已通知工程师进行回复。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xiao:
    请您澄清一下:
    -“输出时钟不正确”。 频率是否错误? 振幅?
    -断开SPI_LE信号。 您的意思是"从引脚上断开"吗? 还是"Disengage by SPI_LE = high (SPI_LE =高)"?

    您是否可以在需要时通过即时消息私下分享:
    -客户尝试编程的设备配置?
    -一个原理图片段,其中包括CDCE6.2005万及其所有引脚连接,包括参考时钟源和接收器?
    -哪种MCU/FPGA用于SPI,频率如何?

    谢谢!

    此致,
    Patrick