This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2002万:开机顺序

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/590286/bq32002-power-on-sequence

部件号:BQ3.2002万

您好,专家,

我记得bq3.2002万需要先连接VCC,然后再连接Vback,以便返回符合规范。 这是真的吗?

如果是,如果客户先连接Vback,然后连接VCC并移除VCC,则返回是否会恢复正常? (3.0V@0.9uA)但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    有关详细信息,请参阅数据表的8.2 .2.3 部分。

    在指定的条件下,返回到正常状态。