This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:缩短锁定时间(50 us)

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/589167/lmx2582-decreasing-lock-time-50-us

部件号:LMX2582
如何确定LMX2582的VCO内核数量(任意频率)手动选择VCO内核从哪个开始FCAL? 我需要这种方式来实现快速频率希望(50 us)。 
当我以任何频率读取reg23 [13:11] VCO_SEL时,我不断读取相同的数字“1”。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    回读该寄存器实际上只是读取用户设置的值,它不显示自动校准过程后到达的VCO。

    要查找VCO的边界,可以执行以下操作:VCO_SEL_FORCE=1 (强制VCO选择),VCO_CAPCTRL_OVR=1 (强制VCO电容器组选择),然后VCO_SEL=[要检查的VCO],然后选中VCO_CAPCTRL= 0 (检查上限)和下限(检查183)。 通过这种方法,您可以找到每个VCO的确切边界。

    希望这能有所帮助!