This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0308万:CLKIN终端

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603259/lmk00308-clkin-termination

部件号:LMK0.0308万
在“线程: LMK61E2”中讨论的其它部件

您好,

我们希望使用 si570 来驱动具有LVDS (VCM=1.20V)信号的LMK0.0308万,并且我们希望使用尽可能少的组件,因为空间限制意味着直流耦合,直接连接是最好的。  

在LMK0.0308万 数据表中,它只提到“CLKIN输入的内部偏置电压约为1.4 V”,但没有关于CLKIN是否具有内部100-M Ω Ω 端接的信息。 Ω CLKIN输入是通用接收器,因此,假设没有内部100 µ A端接。 因此,我们应该按照数据表第26页中的图33所示执行此操作, 直流端接(带负载交流耦合),对吗?

我还对 Ω Ω 端接电阻器的位置有点困惑,应该将其放在 直流阻滞电容器和负载(这种情况更常见)之间,还是 放在传输线路和直流阻滞电容器之间(如图33所示)?

非常感谢,

HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于最小的组件,只需使用LVDS驱动器到LMK0.0308万 CLKinX_P/N输入的直流耦合,并在P/N输入之间放置100欧姆终端电阻。 不需要交流耦合,因为LVDS电平处于LMK0.0308万的共模输入和差分输入摆动电压范围内。 不存在内部终止。

    我建议使用具有100 FS RMS抖动性能的具有EEPROM的LMK61E2 I2C可编程差分振荡器,而不是Si570。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Alan的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,我检查了LMK61E2,似乎性能更好。 您建议如何将LMK61E2与具有LVPECL信号的LMK0.0308万连接起来? 我们是否应该遵循 scaa059c中的图3 

    谢谢!

    最佳,
    HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流耦合LVDS是最简单的方式(仅需要CLKIN输入引脚处的100ohm差分端接)。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们需要LVPECL来支持1GHz时钟。   LMK61E2的LVDS 仅支持高达900MHz。 谢谢。

    最佳,

    HP