This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL949:CDCEL949PW

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599933/cdcel949-cdcel949pw

部件号:CDCEL949

如果将2个分频器编程为相同的值,尤其是10位分频器和7位分频器, 是否有任何保证,两个分频器将在同一时钟上复位和启动,以便输出对齐相位(并以相同频率)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Wayne

    如果使用相同的值对10位分隔符和7位分隔符进行编程,则不能确保它们以相同的边缘开始。 此设备中没有复位同步。

    此致
    普奈特