This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594谐波

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/621736/lmx2594-lmx2594-harmonics

部件号:LMX2594

尊敬的团队:

我的客户认为LMX2594是一款覆盖2GHz-15GHz的超宽带设计。

低频时的谐波非常强。 他们测量了-12dBc的第三谐波,f_out =2GHz。

1.这是否真的是他们所期望的呢?

2.我们有没有任何技巧可以用来降低低频时的第2和第3谐波?

3.如果在没有输出分频器的情况下使用谐波性能是否有任何变化? (仅输出上的VCO)

4.任何额外的小费或窍门都值得您欣赏。

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的NIR:

    谐波是预期的,在较低频率下会逐渐增加,因为输出缓冲区可以摆得更多,信号看起来像方波。

    您可以使用输出功率设置进行一些改进。

    此器件上的输出始终为50/50占空比,谐波将根据频率而变化。 提高光谱纯度需要外部过滤。

    此致,Simon。