主题中讨论的其他部件: CODELOADER
大家好,
请帮助我们将TICS-Pro与LMX2571配合使用。
问题1)。 有一个寄存器只显示在CodeLoader4或TICS-Pro中。 为什么它显示不同的寄存器以及这些寄存器是什么?
CodeLoader:R53
TICS-Pro:R43
问题2)。 TICS-Pro无法在“原始寄存器”窗口中对位[15:8]进行编程。 他们为什么要做什么? 这是一个错误吗?
问题3)。 我们需要更改R0 Bit9:F1F2_init设置。 我们如何改变这一点?
问题4)。 从“原始寄存器”窗口导入寄存器映射时,“PLL”窗口中的寄存器设置不会更新。 这是一个错误吗?
问题5)。 "PLL"窗口似乎未正确计算。 我可以离线向您发送我们客户设置的屏幕截图。 请您检查一下吗?
此致,
KAWAI