This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:MUX输出端子

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624619/lmx2581-mux-out-terminal

部件号:LMX2581

 

你好

 

请告诉我有关LMX2581的信息。

客户能否获得数字 输出 ,即“OSCin /(R分配器)”?

( 客户希望仅将LMX2581用于分隔  器,并希望获得数字输出。)

我的理解是  

- OSCin应为5~ 900MHz

-和R分禾器可通过PLL_R[7:0]—PLL R分禾器设置为1~ 256。

-因此,客户从LD/MUX输出终端获得OSCin (R分配器)。

 

但是,请告诉我LD/MUX输出的最小频率和最大频率吗?

 

请提供建议

感谢您的支持

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji,

     MUXout的最高频率寄存器选择是R/2,因此引脚可提供的相应最高频率为900MHz/2=450MHz。 我在工作台上测试了这个,可以看到一个音调,但幅度相当低,~-20dBm。 在低频侧,OSCin最小值为5MHz,因此寄存器选择为R/4,对应于5MHz / 4 = 1.25Mhz。 我还能看到约~-20dBm的音调。 注意MUXout引脚主要用于测试目的,而不是指定的功能。

    此致,

    Brian Wang