This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:PLLATINUM SIM和外置预分频器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/641225/lmx2492-pllatinum-sim-and-external-prescaler

部件号:LMX2492
主题中讨论的其他部件: LMX2592

您好,

我们能否在模拟机工具PLLatinum SIM中添加外部预分频器?

我想用20GHz VCO和外部预分频器(除以2)模拟LMX2492?

此致,

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas,

    PLLatinum Sim的工作重点一直是单个器件 ,因此需要在模拟中进行合理的工作。

    也就是说,该工具实际上在内部具有灵活性。   例如,您可以采用LMX2592并修改VCO分频器以除以2,然后将VCO频率更改为20 GHz。  此外,所有模拟参数都需要与LMX2492匹配。  其中大部分是暴露的,但有些刺激的则没有。  此外,这也不是一个非常优雅的解决方案。  

    我想也许定制设备可以变得更灵活 我可以做的是使用定制设备,或者取消隐藏一些字段,这样至少你可以模拟这些东西。 但是,保存功能不会更新模拟度量; 我是特意更新的,因此该工具将随模拟模型的升级而更新。  但是,在这种情况下,自定义设备可能会导致加载/保存功能出现问题。

    不管怎样,在下一个版本中,我将尝试使自定义设备更加灵活,但现在,唯一的方法是采用PLL (如LMX2592)并更改所有相关参数以匹配LMX2492。  如果您保存并重新加载,这些参数更改将丢失。

    Reagds,
    Dean

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    感谢您的回答。

    此致,

    Nicolas