This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:RFoutAP和RFoutAM的不同用途

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636506/lmx2594-different-purposes-for-rfoutap-and-rfoutam

部件号:LMX2594

我们是否可以将RFoutAP和RFoutAM用于不同的用途? 在我们的使用案例中,我们有两个不同的混音器,它们不会同时运行,而是以不同的频率运行。 为了节省空间,我们希望将RFoutAP用于混音器A,将RFoutAM用于混音器B。捕获的是RFoutAP,而RFoutAM可以看到截然不同的阻抗。 我们是否会遇到这样做的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    是的,差速器输出应在两侧(P和M)看到平衡负载。 一种解决方案是使用不平衡变压器将差分器引入单端输出,然后使用分离器进入两个混频器。 这样,LMX2594仍可实现平衡的差分输出。

    你一定已经想到了这一点,但只要仔细检查一下,RFoutB用于其他方面对吗?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的案例中,我们的空间极其有限,因此使用RFoutB并不是理想的选择。 感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    通常,不同的混合器具有不同的输入阻抗。
    RFoutAP或RFoutAN的功率是否足以支持混合器? 如果是,请在每个Mixer LO输入之前插入一个小的PI电阻衰减器,这可能会使LMX2594在RFoutAP和RFoutAN中保持平衡。

    此致,
    肖恩