This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYNC,SYSREF,RampCLK &RampDir连接

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/636323/lmx2594-sync-sysref-rampclk-rampdir-connection

部件号:LMX2594

您好,

如果我的设计不需要斜坡,同步和SYSREF功能。

此针脚应如何连接?

使用10K电阻器下拉至GND是否足够?

此致,

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai:

    正确,通过电阻器将其全部拉低。 建议的电阻值< 10 k Ω。