This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:LMK代表什么?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/651911/lmk04821-what-lmk-stands-for

部件号:LMK0.4821万

在我的任务中,出现了一个问题:在公共文件中没有 任何地方符合LMK的缩写解释。 有一百多种带有此前缀的不同时钟参考产品,主要是振荡器和抖动消除器,但是LMK本身是否有任何意义,而不是因为使用此字母作为前缀? 我找到了有关TMS的类似主题,但链接已断开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim,

    “LMK”是德州仪器(TI)收购的National Semiconductor的遗产。

    在National Semiconductor中,前缀"LM"表示"线性单片",您将在许多以前 制造 的National Semiconductor或由National Semiconductor的集团设计的器件中看到"LM"前缀。

    对于时钟和计时,我们最初的无线/PLL组使用前缀"LMX"(我们仍将其用于合成器),在此组中,我们创建了使用"LMK"前缀的时钟组。  所以这些群体之间有很强的同步性。

    还有其他时钟产品,如带有"CDC"前缀的产品,尽管这些产品与LMK组的产品处于相同的管理之下。

    此致,
    Dean