This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:10MHz至3GHz的输出功率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/658823/lmx2594-output-power-from-10mhz-to-3ghz

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: LMX2592

我们使用LMX2594设计了自己的板,我们观察到,10MHz时的输出功率约为-40dBm,仅使用50ohm上拉电阻。 这是正确的输出,还是我们应该尝试其他一些上拉(电感器高值)

Arun Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun,

    -40 dBm太低。  这是输出断电时的预期结果。  您应高于0 dBm。  

    检查outa_PWR 和outa_pd位(如果使用输出b,则检查另一个),并确保输出已通电且outa_PWR大于10左右。

    此外,出于调试目的,禁用out静音位。  如果PLL未锁定,此位将关闭输出。  这在最终设计中可能是好的,但如果您尝试调试设计并使PLL锁定,则会令人烦恼。

    另外,检查锁定检测引脚,在该引脚中可以使用MUXOUT_LD_SEL输出高电压以表明PLL认为它已锁定,或使用RB_LD_VTune字读回锁定检测状态。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean
    我想我在查询中遗漏了一件事。 我获得3-15 GHz的输出功率,但对于较低频率(如10MHz),我的输出功率仅为-40dBm。

    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun,

    这是不可预料的。  在较低的频率下,这是否会受到组件的限制?  例如,如果您有电感器上拉,或者输出的交流耦合电容器太小?  

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,您好!
    我是Pratik Tanwar extc的学生,在vidyalankar科技学院学习
    就像您一样,我正在开发一款基于lmx2592的主板,我们可以向您寻求一些帮助吗?如果我们可以从您那一方获得任何帮助,那就太好了。请提供您的联系方式或邮件地址,以便与您联系,我的whatsapp是9768259207,并发送电子邮件 pratiktnwr@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,
    感谢您对LMX2592的关注。 我建议您发送电子邮件至clock_support@list.ti.com