This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:修订版F,来自修订版E

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/648264/lmx2592-rev-f-from-rev-e

部件号:LMX2592

您好,

我对LMX2592的数据表修订版F有疑问。

(1) mash_en
请告诉我,为什么在Rev F中将mash_EN修改为程序的“1”默认值?
如果我们将mash ?EN设置为“0”,是否有任何问题?

(2) 切换RFoutBP和RFoutBM引脚
请告诉我这一修改的原因吗?
对于当前设计,是否需要考虑此更改?
此外,第1页和第36页的图32中的简化示意图未修改为新的引脚。

此致,
柳枝



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝山,

    mash_en必须等于1,否则不能使用分次通道。
    由于旧版本数据表中的描述错误,PIN名称已更改,我们没有更改芯片设计。
    没错,方框图和应用原理图没有正确的针脚分配。 感谢您指出这一点,我们稍后将对其进行更改。